Uncategorized
Online előadás – 2022.04.13. kérem tekintés meg online előadásom felvételét, melyben ismertetem az energialáncok hosszú pályás alkalmazását és bemutatom előnyeiket más megoldásokkal szemben. Felmerülő kérdéseikre készséggel állok rendelkezésre. Karasz Krisztián
Digitális kapcsolat, személyes tanácsadás: az igus virtuális ügyfél-látogatási szolgáltatása
With igus non-maintenance-products you got the answer: It is nothing new! With the ever-increasing Internet trade and associated parcel and post traffic, the requirement for corresponding automatic sorting systems such as the Tilt Tray Sorter are growing. The Tilt Tray Sorter is a kind of conveyor belt with attached tabs. While the sorting process or […]
BSR are all noises that are produced by components and assemblies in the motor vehicle. BSR testing, also called a noise and rattle test, is an acoustic method from the automotive industry and is used to measure the volume of these noises. A realistic situation with corresponding vibrations is simulated and the volume of the noise is then measured. The technical challenge for the vehicle and component engineers is to identify the ‘noisy’ components and replace them with a quieter solution wherever possible.